今すぐ購入
商品写真

体重体組成計
KRD-703Tカラダスキャン

体重体組成計
KRD-703T
カラダスキャン
商品仕様

商品写真
販売名 オムロン 体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン
商品型式名 KRD-703T
表示*1
体重
0〜100kgまで
:100g单位
100〜135kgまで
:200g単位
BMI
2.5〜90.0
:0.1単位
BMI判定

4段階(-/0/+/++)

対象年齢10才以上

体脂肪率
5.0〜50.0%
:0.1%单位

部位別皮下脂肪率

└ 全身·両腕·体幹·両脚
5.0〜60.0%
:0.1%单位
部位別皮下脂肪率判定

4段階(-/0/+/++)

部位別骨格筋率

└ 全身·両腕
5.0〜60.0%
:0.1%单位
└ 体幹
5.0〜50.0%
:0.1%单位
└ 両脚
5.0〜70.0%
:0.1%单位
部位別骨格筋率判定

4段階(-/0/+/++)

基礎代謝
385〜3999kcal
:1kcal単位

対象年齢18才以上

内臓脂肪レベル
0.5〜30
:0.5レベル单位
内臓脂肪レベル判定

3段階(0/+/++)

体年齡
18〜80才
:1才单位
計量範囲
最大計量

135kg

最小表示
0〜100kgまで
:100g单位
100〜135kgまで
:200g単位
メモリ
本体記録メモリ

30回分(4人分合計120回分)

通信方式 Bluetooth® Low energy technology
設定項目*2
身長
100.0〜199.5cm
:0.5cm単位
体重計精度
3kgを超え67.5kgまで
:±200g
67.5kgを超え100.0kgまで
:±300g
100.0kgを超え135.0kgまで
:±600g
電源 単3形アルカリ乾電池4個(LR6)
電池寿命 約6ヶ月(単3形アルカリ乾電池使用、当社試験条件による)
使用環境条件 +5〜+40℃ 30〜85% RH(結露なきこと)
保管環境条件 -20〜+60℃ 10〜95% RH(結露なきこと)
質量 約2.2kg(電池含む)
外形寸法 幅 約300 × 奥行き 約325 × 厚さ 約51mm
付属品 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書

*1 9才以下の方:体重とBMIのみ測定できます。
17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。
81才以上の方:体組成は参考値となります。

*2 身長100.0cm未満の方、199.5cmより高い方:BMI、体組成は参考値となります。

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

※この機器は電波を発信します。

※記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。

危険

下記の医療機器との併用は絶対にしないでください。

  • (1)ペースメーカーなどの植込み型医療機器
  • (2)人工心肺などの生命維持用医療機器
  • (3)心電計などの装着型医療機器

※誤動作により、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

警告
  • 本体を倒したり落としたり、上にものを落とすなど、本体に強い衝撃を与えないでください。
  • 航空機内や病院など、無線通信が禁止された場所で使用しないでください。
ご注意
  • 減量や運動療法などを自己判断で行わないでください。医師や専門家の指導を受けてください。
  • 業務用(病院など)では使用しないでください。
  • 本製品は日本国内専用です。製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
    Use only in Japan. Product warranty is valid only in Japan.
  • ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
前のページに戻る